This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482EVM:专用 Samtec 连接器 P/N:AP-176819-01

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773833/dac3482evm-special-samtec-connector-p-n-asp-176819-01

器件型号:DAC3482EVM

您好!

我们打算通过 FPGA 板连接到 DAC3482EVM。

对于连接的机械设计、 需要 ASP-176819-01连接器的图纸和3D 模型。

由于此连接器是 TI 的特殊订单、因此除非 TI 发出授权信函、否则 Samtec 不会提供此数据。

您能帮助获取此接头工程图和模型吗?

谢谢、

David。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我已通过电子邮件联系到。 如果您认为问题尚未解决、请随时在此处发帖或创建新主题。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    感谢您的快速响应。
    我们已经有此板的返修文件。
    但根据我们的机械工程师的说法、返修不包括他所需的数据。
    我们希望将电路板集成到我们的验证设置中:为了机械地对齐–我们需要电路板的3D (步长)日期和连接器的详细信息,以避免组件不匹配。

    谢谢、
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的进一步解释。 我正在与 Samtech 通信、并将在文件可用时通知您。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请在随附的 zip 文件中找到步骤文件和工程图。

    e2e.ti.com/.../ASP_2D00_176819_2D00_01.zip

    此致、

    Dan