This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8814:正在寻找多通道精密电流 DAC

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8814, DAC8803, DAC80508, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761981/dac8814-looking-for-multi-channel-precision-current-dac

器件型号:DAC8814
主题中讨论的其他器件: DAC8803DAC80508OPA388

大家好、

我正在寻找一种使用电流输出 DAC 测试多个直流稳压轨(从0.8V 到4V)的解决方案。  电流输出本质上用作这些稳压轨的可变电流负载。

是否有任何可编程12位+多通道 DAC 可灌/拉1uA - 1mA 的电流? 稳定时间(在电流之间切换时)约为或小于1us。

我发现的潜在 DAC 为 DAC8814和 DAC8803、但数据表中提到的 Iout 低至1.6mA、这是无效的。

感谢您的帮助!

最棒的

镍氢电池  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nik、

    这两个 DAC 是乘法 DAC、即 MDAC。 虽然在参数搜索工具中、它们被列为电流输出 DAC、这是精确的、但它不一定是您通常认为合适的电流源或灌电流 DAC。 本质上而言、输出是电流、因为 R-2R MDAC 电阻梯连接到电压基准、 但该电流不会以任何方式进行缓冲-因此流经电阻梯的确切电流仍受负载条件的影响(即、将其视为比恒定电流源或灌电流更多的可编程电阻器)。

    在正常应用中、MDAC 充当由基准电压驱动的二进制加权电流输出。 随后在输出端连接一个跨阻放大器、用于将电流转换为电压-通常使用比例匹配的内部电阻器来更精确地完成此操作、因为 R-2R 检测本身可能会在10-20%之间变化、具体取决于器件。

    出于您的目的、您实际上需要拉电流和灌电流能力还是仅需要灌电流能力?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的支持! 这意味着、如果我将 Iout 连接到 Vdc (例如4V)、那么我的总电流将是 I = Vdc - Vref / R correct? 如果是、很遗憾、我需要一些可以直接灌入地面的东西。

    我基本上在寻找一种能够模仿电子负载、接地电流源、直流稳压器电源轨的东西。 我的目标是表征具有不同负载条件(Iload)的直流稳压器、我想知道是否有任何 DAC 解决方案可以在稳压输出轨上将负载模仿接地。

    以下图片可能会有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nik、

    DAC8814数据表的第16页显示了内部 R-2R 电阻梯的简化图。 如果您要将4V 或3.3V 电源连接到 DAC 的 VREFX 引脚、并将 GND 连接到 IOUTX、则实际上会将您的电压源、可变电阻和 GND 串联。 当您更改 DAC 的代码时、您将更改电压源检测到的等效输入阻抗。

    因此、确切的电流值将取决于电压源和 DAC 梯形电路的等效阻抗、我认为这不是您想要的。 您需要恒定电流吸收器、以便能够表征电源的电压响应。

    我们提供了一本有关可编程低侧电流阱的电路指导手册、可满足您的需求。 您可以在此处查看: www.ti.com/.../slaa868.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的注意!  

    我正在寻找将 DAC80508与 OPA388和 NTA7002N 配对来实现这一目的。 我将在下面附加一个此仿真。

    我在稳压器上有多个电源轨、但我在随附的原理图中仿真的电源轨是以3V 为基准的4V 电源轨。 Vin 使用一个 x2 5V 满量程输出增益来仿真 DAC 输入。

    您是否能够告知您是否发现此原理图有任何问题? 为此、我是否需要 RFB、Riso 和 CF?

    谢谢!

    Nike2e.ti.com/.../Simulation_5F00_4.0_2D00_3.0VV.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nik、

    一般来说、我们希望在0dB 增益下看到45至90度的相位裕度、以建议电路稳定性。 在我的仿真中、该设计在相位图中具有一点峰值、为0dB、相位裕度为99.25度-因此有点微不足道。 运行小信号阶跃响应仿真时、您将看到一些符合这种边缘稳定性的振铃。

    我建议您至少将这些组件放置在布局中、以便在您发现结果不理想时使用挂钩来调整电路。