This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:输入结构与放大器;输入级澄清

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773538/ads5560-input-structure-input-stage-clarification

器件型号:ADS5560

团队、

您能否共享 ADS5560的 SPICE 模型或用于显示输入结构的器件?

此外、对于"图 45输入级"、这是如何工作的? 它是否在转换后对电容器放电? 它是否对电容器放电、然后您必须对电容器充电、或者它是否仍从以前充电?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bravos、

    没有可用的 SPICE 模型、只有 IBIS 模型、可在 TI 网站的产品文件夹中的"工具"下找到该模型。

    在 ADC 对电容器上的信号进行采样后、采样开关将关闭、从而允许电容器重新充电或根据施加到电容器上的电流信号电平进行更新。 ADC 不会对电容器放电、仅 对其处于的电平进行采样。

    此致、

    Jim