This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV5614:客户需要 IBIS 模型文件

Guru**** 2591020 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DAC60504, TLV5614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773272/tina-spice-tlv5614-customer-needs-ibis-model-files

器件型号:TLV5614
主题中讨论的其他器件:TINA-TIDAC60504

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、团队成员

我们能否为客户 Hytera 提供 TLV5614IPWR 的 IBIS 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harson、

    感谢您的查询。 我们没有用于 TLV5614的 IBIS 或 TINA 模型、因为这是一个非常旧的器件。 如果您尚未提出建议、我会推荐 DAC60504。 与 DAC60504相比、他们为什么要使用 TLV5614?

    如果存在任何机密性、我们可以将此讨论发送到电子邮件。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harson、

    我将关闭此主题、因为似乎没有任何有关此主题的更新。 如果您有其他问题、可以重新打开该主题。

    此致、
    Uttam