This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:在相同规格下、8通道 DAC 的成本几乎是单通道 DAC 的8倍?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508, DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/774179/dac80508-with-the-same-spec-8-channel-dac-will-cost-almost-8-times-of-1-channel-dac

器件型号:DAC80508
主题中讨论的其他器件: DAC80501

您好!

我提出这个问题是因为我的客户需要8个降压电路参考。

如果它们使用一个通道 DAC、当我们将 DAC 输出从第一个电路切换到第二个电路时、第一个电路的基准将消失、然后电路将停止工作。

因此、在这种情况下无法使用单通道 DAC、我必须选择8通道 DAC、对吧?

由于8通道 DAC 将仅共享基准、电源、因此一个插座仍具有8个(DAC 缓冲器+ DAC 寄存器+ DAC+BUF)、如下所示。 因此、从理论上讲、8通道 DAC 的价格几乎是单通道 DAC 的8倍、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    感谢您的查询。 8通道 DAC 的价格不到单通道 DAC 的8倍。 例如、DAC80508的1ku 网络价格为9.99美元、而 DAC80501的网络价格为3.44美元。

    但是、如果您的价格目标仍然较低、您可以使用另一种方案来使用单通道 DAC + S/H 实现多通道输出 您可以从以下应用手册中获取相关详细信息: www.ti.com/.../sbaa326.pdf

    希望回答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师