This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DV160HFEB:波形视觉连接器5223514-3

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/763094/adc16dv160hfeb-wave-vision-connector-5223514-3

器件型号:ADC16DV160HFEB

你(们)好

查看评估板用户指南时、BOM 表中的某些项目列为"NSC"、这是否意味着电路板上不包含这些组件?

我的5223514-3连接器有问题。 无论从何处看、与评估板上的连接器兼容的最小公连接器数量都是480个。 我只需要一个。 如果已在评估板上安装5223514-3连接器、是否可以使用某些连接器对其进行更改?我可以直接找到一个公连接器?
Alternatly 您能推荐一款兼容的产品吗? 我看过223513-3、 223513-3 223514-3。 我甚至尝试从制造商处订购样片、因为他们缺货。

此致 Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michelle:

    我们将对此进行研究。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了我的问题。 但谢谢