This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274EVM-PDK:关于在 win10上运行。

Guru**** 2927210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/763310/ads1274evm-pdk-about-operation-on-win10

器件型号:ADS1274EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCPro

你(们)好。

我们正在寻找在 win10上运行'ADS1274EVM-PDK'的方法。

当我们的环境为 win10时、'ADS1274EVM-PDK'是否可操作?

我们关注两点。

1. MMB0主板仅在 Win7和 XP 上工作。

2. ADCProTm可在 WinXP (和 Win7?)上工作。

没有两个 win10的描述。

如果可以、请告诉我。

如果无法更新、您能告诉我您何时更新?

然后,如果我们使用 MMB3,它是否适用于 win10?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    ADS1274EVM 仅适用于 MMB0。 ADS127xEVM-PDK 最初是使用 Win XP 和 WIN7发布和测试的、但您应该能够使其在 Win10上工作。  但是、默认情况下、Win10强制执行驱动程序签名、ADS127xEVM-PDK 将不满足该签名。  Win10将阻止 ADCPro 与 MMB0通信所需的 USB 驱动程序安装。

    如果找不到运行 WIN7或 XP 的旧计算机,则通过阅读此博客,您应该能够在 WIN 10中暂时禁用驱动程序实施。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Keith N.

    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Keith。

    非常感谢您的回复。

    我理解了它、然后我将尝试您的评论。

    此致。
    Kengo。