This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:TIDA-1021同步板外部振荡器选项

Guru**** 2553250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, TIDA-01021, LMK04828, LMX2594, ADC12DJ3200, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772052/adc12dj3200evm-tida-1021-sync-board-external-oscin-option

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-01021LMK04828LMX2594ADC12DJ3200TSW14J57EVM

您好!

我尝试使用 TIDA-0121板同步两个 ADC12DJ3200EVM 板。 我需要按如下方式配置电路板:

1) 1) TIDA-1021外部振荡器基准为10MHz 或100MHz、而不是板载基准。

2) 2) ADC12DJ3200EVM、采用 JMODE0 @4GSPS

3) 3) TIDA-01021 DCLK 在2GHz 时输出。

是否可以在上述配置中操作? 如果是、您能否提供我需要对软件随附的配置文件进行的更改?

谢谢、

Apurva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Apurva
    我已联系支持 TIDA-01021时钟板的团队以获取他们的帮助。
    我们将很快回复更多信息。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Apurva、

    是的、给定的配置应可在 TIDA-01021时钟板中工作。

    外部参考时钟(10MHz)可馈入电路板的 OSCin 连接器 、而时钟 将由 LMK04828和 LMX2594在 JMODE0为 ADC12DJ3200EVM 生成、并由采集卡生成以实现同步。

    我将根据 需要生成配置文件并与您共享。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将非常有帮助、感谢 Ajeet!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurva:

    对于 ADC12DJ3200EVM 的 JMODE0上的给定配置(2000MHz DCLK、10MHz 振荡器)、所需的 SYSREF 频率为10MHz、FPGA 参考时钟为200MHz、通道速率为8GSPS。

    它需要将 HSDC Pro 工具文件夹中"ADC12DJxx00_JMODE0.ini"文件"中的 K 值更改为10。

    请尝试使用随附的.cfg 文件对 TIDA-01021时钟板中的 LMK04828和 LMX2594进行编程、以生成具有10MHz 外部基准的同相时钟、从而执行该操作。

    e2e.ti.com/.../1021_5F00_JMODE0_5F00_LMK04828_5F00_10MREF_5F00_200MFCLK_5F00_10MSYSREF.cfg

    e2e.ti.com/.../1021_5F00_JMODE0_5F00_LMX2594_5F00_A_5F00_B_5F00_2GCLK_5F00_10MREF_5F00_10MPFD.cfg

    中的外部基准需要 移除 R45和 R46、并在时钟板中插入 R34和 R39。

    可能需要调整 LMX2594中的 SYSREF/DCLK 延迟、以同步两个 ADC12DJ3200 EVM。 请遵循 TIDA-01021参考设计中提到的相同过程。

    请告诉我、如果我能为您提供有关此设计的更多帮助。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    感谢您提供这些文件。 我们实际上为我们打印了一个 TIDA-1021板、其中组装了 R34和 R39 (未组装 R45和 R46)。 但是、高速时钟和数据采集软件似乎无法识别电路板、因为 EEPROM 芯片尚未使用和 ID 进行初始化。 我已就此问题发布了单独的查询(请参阅下面的链接)。 请帮您解决此问题。

    ADC12DJ3200EVM:TIDA-1021:软件未检测到电路板: e2e.ti.com/.../2856861

    谢谢、

    Apurva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Apurva
    我使用 FTDI 编程信息更新了另一个线程。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Ajeet。

    我们是否还需要新的.cfg 文件来替换1021_ADC12DJxx00_JMODE2_SRC_CLEAR.cGF、1021_ADC12DJxx00_JMODE2_SRC_EN.cfg、1021_LMK04828_CLKin0_SYSREF_DIACOL.cfg 和1021_LMX2594_SRC_EN.cfg?

    此外、ADC12DJxx00_JMODE0_trig.ini 中的 K 值、您是指"JESD IP Core_K"吗? 当前设置为32。 我们需要将其设置为10吗?

    谢谢、

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您可以使用现有文件、但"1021_ADC12DJxx00_JMODE2_SRC_EN.cfg"除外、该文件用于 JMODE2。 此.cfg 文件 需要 替换为随附的.cfg 文件(JMODE0)。

    e2e.ti.com/.../1021_5F00_ADC12DJxx00_5F00_JMODE0_5F00_SRC_5F00_EN.cfg

    是的、如果您使用的是 TSW14J57EVM、请将"ADC12DJxx00_JMODE0_trig.ini"文件(C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC files)"中的"JESD IP Core_K"值更改为10。

    如果使用 TSW14J56EVM、请将 ADC12DJxx00_JMODE0.ini"文件(C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J56revD Details/ADC 文件)中的"JESD IP Core_K"值更改为10。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajeet、

    感谢你的帮助。 这些电路板现在以4GHz 频率进行采样、并为 TIDA-01021提供10MHz 外部基准、但仍然存在一些问题。

    将 HSDC Pro 中的.ini 固件加载到 ADC 后、有时 ADC 将无法检测触发和超时。 通过多次重新加载.ini、最终它将能够检测触发器并记录数据。 当电路板成功触发时、捕获会在电路板之间产生不一致的延迟。 电路板之间的延迟有时似乎为-2ns、另一次为8ns。

    这种离散的10ns 时序不一致可能来自哪里?

    为什么电路板在加载.ini 文件后有时无法检测到触发器、它是否与时序不一致相关?

    如果您需要更多信息或有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在将时钟从 TIDA-01021时钟板馈送到 ADC EVM 之前、请检查示波 器中的时钟偏差(DCLK 至 DCLK 和 SYSREF 至 SYSREF)、并使用长度匹配的电缆进行时钟馈送以及时钟偏差测量。

    请按照   以下视频链接中提到的 TIDA-01021的硬件设置和软件设置(编程序列)视频进行操作、这可能会解决触发超时错误。

    在同步:硬件设置中获取时钟

    在同步:软件设置中获取时钟

    对于不一致的延迟、似乎在正确的瞬间没有触发、或者 SYSREF 不对齐。

    希望上述编程顺序能解决 这两个问题。

    此致、
    Ajeet Pal