This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08 CS 引脚

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/763744/ads131e08-ads131e08-cs-pin

器件型号:ADS131E08

通过 SPI 与 ADS131E08连接的 DSP 无法  与 ADS131E08通信、因为 CS 引脚通过4.7K 电阻连接到 GND、但使用 DSP IO 控制 ADC 时、没关系。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 您能否提供更详细的信息、或许还能提供控制线的示波器截图? 您使用的是哪款 DSP? 不使用 GPIO 功能时、/CS 切换的频率如何? 大多数人在/CS 上使用上拉电阻、如果它受到主动控制、您为什么选择使用下拉电阻?