This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1173EVM:ADC1173EVM

Guru**** 1561515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/760703/adc1173evm-adc1173evm

器件型号:ADC1173EVM

提出以下问题:

我正在使用 EVB ADC1173EVM、遇到了重要问题。

 

我通过电源提供5V 电压、同时在禁用输出缓冲器的情况下为自己的3MHz 时钟提供电压。

 

功耗为5*20mA = 0.1W (未提供时钟)

提供3MHz 时钟时、5*14mA = 70mW。

 

  1. 为什么没有时钟时的功耗更高? 它应该是另一种方式。
  2.  根据数据表、它应该为33mW @15Mhz。 因此、我预计它大约为10mW @3MHz。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Eli
    我们已收到您的问题。 我们的 ADC 专家将很快提供更详细的响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    如果您只想测量 ADC 的功耗、则需要从外部为 ADC 提供3V 电压。 请执行以下操作:

    确保取消填充 FB4。
    删除 FB3
    在 TP2上提供3V。
    删除 JP7
    组装 JP3
    JP2分流2-3
    JP4分流器2-3
    JP10分流器1-2

    这应提供更精确的功率测量。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据客户、EVM 与其用户指南中的 EVM 不同:  

    http://www.ti.com/tool/ADC1173EVM?keyMatch=adc1173&tisearch=Search-EN-Products

    现在 EVM 无法正常工作、请注意他已损坏。我们订购了一个新的 EVM

    您能否以 yelow 为单位建议两个电阻器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    R30为4.22k、R26为1.1k、应已安装。

    电流/功耗如此高的主要原因是模拟和时钟输入的电阻分压器。 使用10k 电阻器替换 R8和 R9、电流应下降50%。 还有一些其他电阻器可按值进行调节、从而进一步降低评估模块的空闲功耗。 我还建议移除电阻器 R11和 R12、以将3.3V 电压轨降低至3V。 这在 ADC 和所有其他支持组件的容差范围内。

    使用此配置[禁用板载晶体(JP1 2-3)并通过分离器 U3 (JP2 2-3)连接外部禁用时钟]、我的5V 电源消耗的电流为12mA。

    当我启用3MHz 外部时钟时、消耗的电流为15mA。

    当我启用2MHz、+4dBm 模拟输入时、我消耗16mA 的电流。

    当我启用15MHz 外部时钟(+8dBm)时,我消耗18mA 的电流。

    当我启用1MHz、+4dBm 模拟输入时、我消耗24mA 的电流。

    我正在为该 EVM 的下一个修订版收集数据、因此、如果还有其他问题、请告知我。

    此致、

    Dan