This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC04:10V 运行和5V 时钟故障

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773706/tlc04-trouble-with-10v-operation-and-5v-clock

器件型号:TLC04

我在单电源操作中使用 TLC04。  似乎我需要使用最新数据表图6中的电路。  从这个图和数据表第2页的"端子功能"表中、我按如下方式连接了这个部件(在这个帖子的末尾粘贴了原理图):

引脚      连接

1        +10V

2.        350kHz 时钟、0至+5V  

3.        +5V:一个+10V/2分压器(10K 至10V、10K 至 GND、0.1uF 至 GND、与数据表中的图片相同)

4.        GND

5.        滤波器输出(交流耦合)

6.        引脚3

7.        +10V

8.        滤波器输入(交流耦合)

我已成功使用此器件并使用+/-5V 电源、但在上述配置中、它不会传递预期通带内的信号(350kHz/50 = 7KHz、低通)。

完全披露:+10V 输入实际上大约为+10.6V、并在 TLC04 +10V 网络之前使用一个20 Ω 串联电阻器、一个1000uF 接地电容和一个0.1uF 接地电容进行了大量滤波。

我缺少什么吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我可以回答我自己的问题。

    显然、LS 需要偏置为时钟的1/2 Vs、而不是 TLC04。  数据表简单地显示为"中间电源"。

    通过将 LS 引脚移至2.5V 电源、该器件现在可传递信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph!

    我很高兴听到您通过 TLC04解决了这个问题。 如果需要、请随时再次联系我们!