This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771EVM:DAC8771EVM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771EVM, DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762950/dac8771evm-dac8771evm

器件型号:DAC8771EVM
主题中讨论的其他器件: DAC8771

大家好、 我连接了调试 DAC8771。 我将一个毫安表连接到 J7并连接到 OUT 和 GND。  在您的程序 DAC8771EVM 的帮助下、我尝试将输出调节到4-20mA。 在输出端、我始终得到0。 您可以提供分步说明(设置 JP)、以在输出端获得4mA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kost、

    默认跳线位置可在 EVM 用户指南的第2.3节中找到。 本指南还介绍了如何操作 EVM:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau727/slau727.pdf

    您是否将12-36V 电源连接到 PVDD/AVDD?

    在 EVM GUI 中启用基准、将断电条件设置为高阻态、启用降压/升压转换器、选择电流范围、然后单击输出使能。 然后、您应该能够写入 DAC 数据寄存器并设置电流输出。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、 它现在起作用了。 我忘记将  12-36V 电源连接到 PVDD/AVDD。 但 不得 安装 JP4和 JP5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kost、

    正确、JP4和 JP5使板载输出短路、因此没有电流流过仪表。

    谢谢、
    Garrett