This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSC1211Y5:在哪里可以找到使用 CCS 版本6.1.3.00033的 MSC1211的编译器

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/763211/compiler-msc1211y5-where-to-find-compiler-for-msc1211-using-ccs-version-6-1-3-00033

器件型号:MSC1211Y5

工具/软件:TI C/C++编译器

我有 CCS 版本6.1.3.00033、我正在尝试为 MSC1211 (8051内核)构建项目。 它不是新 CCS 工程下处理器列表中的选项。

我过去一直在使用 C2000处理器。 我是否必须加载一组新的支持? 我不熟悉如何执行此操作。

感谢您的任何输入、

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lloyd、

    MSC1211及其姊妹部件从未移植到 Code Composer Studio。 我能不能问您考虑将此器件用于哪种应用? 您可能会发现此文档对 您有所帮助:www.ti.com/.../sbau101a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    感谢您的回复。 这是一件传统的事情-旧产品、旧代码、旧编译器无法在 Win7上运行、需要添加新功能。 对于 MSC1211的编译器、您建议使用什么?

    劳埃德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lloyd、

    支持传统产品可能很困难。 我家里还有一台 XP 机器、只是在这种情况下。 Keil 或 Raisonance (Ride)是我知道的商业编译器、它仍然支持 MSC 产品。 我个人使用过 Raisonance 而不是 Keil。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我听说 SDCC 是免费的、似乎有一个活跃的用户群。 也许我会从这开始。 再次感谢、
    劳埃德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lloyd、

    是的、SDCC 是我想建议的另一个选择、但我自己从未这样做过。 开源项目非常有用、但从用户的角度来看、可能难以维护和运行。 因为我没有使用过它、所以我不太愿意不亲自尝试就建议它。

    此致、
    Bob B