This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06在电源压降下进行上电复位

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771692/ads124s06-ads124s06-power-on-reset-at-supply-voltage-drop

器件型号:ADS124S06
主题中讨论的其他器件: ADS1248

尊敬的先生:

在 d/s 第59页的第9.4.1.1节中、描述如下:

'当电源电压降至最低工作电压以下时、会发生掉电事件。'

这是否意味着监控三个 AVDD (至 AVSS)、DVDD (至 DGND)或 IOVDD (至 DGND)电压、如果 在最低电压以下仅检测到其中一个电压、则会进入 POR?

IOVDD 至 GND 中高于 DVDD 意味着 IOVDD < DVDD? 当 DVDD=3.3V 时、它不是2.7V、而是3.3V?

具体而言、这一点很重要  

AVDD=5V

DVDD=IOVDD=3.3V

AVSS=DGND=0V

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Masa、

    ADS124S06使用3个电源供电。 一个是模拟电源(AVDD/AVSS、可以是单极或双极)、有2个数字电源 DVDD (即 ADS124S06的数字内核电源)和 IOVDD (即用于通信的 IO 电源)。 在使用 ADS124S06之前、所有电源必须处于标称工作电压。 DVDD 电压范围为2.7V 至3.6V、但 IOVDD 必须至少与 DVDD 电压相同、但如果 IO 电压需要大于 DVDD 电压、则可扩展至5.25V。 在大多数情况下、DVDD 和 IOVDD 的电压相同、通常为3.3V。 最小工作电源电压范围为2.7V。

    ADS124S06数据表9.4.1.1部分的第59页讨论了上电复位。 所有电压均受到监控、以确保正常运行。 启动 POR 阈值约为1.65V。 一旦所有电源都通过阈值、器件将在状态寄存器中将 FL_POR 位设置为状态标志。 该位应在器件准备好使用后清零、这样、如果发生掉电且由于发生掉电事件而发生复位、状态标志 FL_POR 将被设置为一个指示器。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    我是否可以确认在 FL_POR 被清除后正常运行期间的欠压条件是什么?
    我想确保每个电源处于电压条件下、并且三个棕色事件中的一个(而非全部)会使 FL_POR 再次打开(错误)?

    此致、
    Masa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Masa、

    有2个关键电源会影响器件设置和寄存器数据。 这些是模拟电源(AVDD/AVSS)和数字内核电源(DVDD)。 如果这些电源中的任何一个(或两个)掉电、FL_POR 标志将被置位。

    IOVDD 电源略有不同、因为电源电压不会从器件设置的角度直接影响 ADS124S06的内部运行。 如果 DVDD 电源正常工作且 IOVDD 发生欠压事件、则 DVDD 电源将尝试反向驱动 IOVDD 电源、因为电源具有内部连接(类似于二极管连接)。 这将增加 DVDD 电流、这是 IOVDD 不应低于数据表第7.3节中表中给出的 DVDD 电压的原因之一。

    在您提供的用例中、其中 IOVDD 和 DVDD 连接在一起、则 IOVDD 和 DVDD 将一起欠压。 如果3.3V 电源上应该发生一个欠压事件、FL_POR 标志将被置位。

    因此、如果5V 电源有一个欠压状态、FL_POR 标志被置位。 如果3.3V 电源有一个欠压事件、FL_POR 标志将被置位。 如果5V 和3.3V 电源都有一个欠压事件、则设置 FL_POR 标志。 我希望这解释能更清楚地说明这项工作。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    非常感谢您的解释。
    但我想知道 AVDD 和 DVDD 的欠压检测的每个阈值电压是多少?
    我理解欠压意味着欠压。

    此致、
    Masa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    我无法为您提供精确的电压、因为这不是一个可保证的规格。 器件之间存在一些器件间的差异、批次间的差异以及温度变化、但当 AVDD 或 DVDD 低于(小于) POR 启动电压约1.65V 时、FL_POR 将被置位。  相对于实际电压电平、存在一些迟滞。  与 ADS1248系列器件的 POR 电路相比、ADS124S06的 POR 电路得到了显著改善。  但是、低于2.7V 的指定最小工作电压运行并不意味着即使 FL_POR 标志未被置位、器件也将在这些电平上正常运行。  当被置位时、FL_POR 状态标志是一个直接指示电源电压下降到低于 POR 启动阈值并且器件现在已经复位的指示器。

    此致、
    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    非常感谢您的回答。 我知道。
    Masa