This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256EVM-PDK:MMB0驱动程序安装程序的位置?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/763492/ads1256evm-pdk-location-of-mmb0-driver-installer

器件型号:ADS1256EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1256ADCPro

大家好、我来自印度、我有同样的问题。 软件 ADCPRO 无法识别硬件。如何以及在何处下载 ADS1256 EVM PDK 的插件驱动程序?  您能给我发送任何链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mehul、

    FTP 站点自此被关闭。 但是、我已将驱动程序安装程序连接到 ADS1256EVM-PDK-SW 封装。 安装 ADCPro 插件后、您应该能够找到在"C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers"下提取的 MMB0驱动程序。

    尝试转到上面的文件夹并运行"MMB0_DRIVER_INSTALL_X64-v1.0.0.msi"安装程序(如果您的 Windows 操作系统为64位)或"MMB0_DRIVER_INSTALL_x86-64 v1.0.0.0.msi"(对于32位操作系统)。