This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW3085EVM:TSW 3085 EVC 修订版 c TSW1266修订版 A DAC3482 ADS5402

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/763545/tsw3085evm-tsw-3085-evc-rev-c-tsw1266-rev-a-dac3482-ads5402

器件型号:TSW3085EVM
我对使用此平台有疑问。

我发送具有614.4Mhz 采样的样本 WCDMA 信号。 在 tsw308x 上、我从禁用 NCO 和 QMC 的 TSW308x 评估模块用户指南的寄存器开始。 我这样做是为了使接收器中的中心频率相同。

在接收器中、我使用 u 用户指南的设置。 然后我使用 MATLAB 分析接收到的信号的 NMSE。

使用示例信号、我实现了优于-20dB 的 NMSE

我注意到、采样信号是一个信号乘以通道1上的余弦、再乘以通道2上的正弦、并编辑了一个相似的信号、也达到了-20dB 的 NMSE。

我尝试发送4-QAM 信号、即通道1中的同相部分和通道2中的正交部分。 这样、NMSE 就变得更糟、达到-7dB。 是否可以使用此平台发送任何类型的信号、或者通道2中的信号是否必须为90º 异相但等于通道1?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关 EVM%和 ACPR 性能、您可以参阅以下应用手册:
    www.ti.com/.../slaa509.pdf

    由于3GPP 规范中没有任何一个规范真正阐明了 NMSE、因此我们在这里并不真正测量 NMSE。 对于4QAM 性能、您可能需要对信号进行脉冲整形以提高信号链(包括接收器链)的失真性能、因为采样域可能具有奈奎斯特镜像交叉。

    -Kang