This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7223:全时钟模式下的 CID

Guru**** 2909500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7223, ADS8363EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769262/ads7223-cid-in-full-clock-mode

器件型号:ADS7223
主题中讨论的其他器件: ADS8363EVM

大家好、团队、

我们将在全时钟模式下使用 ADS7223。 我们的想法是在每次转换时读取 CID 以进行合理性测试。 在这种模式下、当 CID ="0"时、报告的通道编号始终为"00"、通常应根据数据表第35页的 BIT5 (CID 禁用)说明报告通道 ID。  数据表第27页的图表上方有一个提示。

但是、在使用全时钟模式时、是否有任何方法读取 CID? 还是在全时钟模式下此功能根本不可用?

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    感谢您的发帖。

    您能否检查客户使用的是伪差分输入还是全差分输入(PDE = 0或1)? 此外、客户如何手动或自动选择信道(M0 = 0或1)?

    在表4中、似乎只有当 PDE = 1和 M0 = 1时、通道信息才可用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好、这是伪差动输入模式、并且是手动设置的信道。 我们想知道是否改变了频道。

    谢谢

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么 PDE = 1和 M0 = 1?

    我将与 Tom Hendrick 谈谈它的功能。 我很快会回来的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    我仍在研究这可能是由什么引起的。 只需确认-客户使用哪种 SDOx? 输出是在同一 SDOx 上输出还是在单独的 SDOA 和 SDOB 上输出?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    它是模式 1并手动寻址下一个通道、所有通道上的伪差分和两个 SDOx 是单独的、以获得高达1MSPS 的速度。

     

    谢谢

     

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    我们将尝试在实验中启动 EVM 并验证这一点。 我希望您能看到:

    对于 ADC A 为00或10 (SDOA)
    对于 ADC B (SDOB)为01或11

    其中 MSB 对应于通道0或1、而 MSB-1对于每个 SDOx 是固定的。


    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan、

    这也是我们所期望的。 遗憾  的是、在我们的案例中、MSB 不报告正在采样的通道。 根据设计人员、 我们得到00。  我们不确定我们是否有错误。

    谢谢

    Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    很抱歉耽误你的时间。 我们有一个 ADS8363EVM (相同的接口)、我们将在今天的实验中介绍它。

    同时、您能否共享接口的捕捉并告诉我们时钟频率和数据速率?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    该部件在全时钟模式、模式 I 下运行 、每个 ADC 1MSPS。 12位加上2个 CID 位。 我没有确切的 SPI 时钟频率。 但是、对于 CID 的功能、从我的理解看无关紧要、因为这更多地是关于帧的内容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    在此处发布我们的离线对话摘要、以关闭此对话:

    1. 当使用独立的 SDO 引脚(A 和 B)时、与 ADC A 或 B 相对应的通道 ID 位可能会保持低电平且不使用。 我们仍然希望使用差分输入来确认这一点。
    2. 在伪差动模式下,不可能用一个位来指示所有四个可能的通道,因此我们怀疑通道 ID 位在此模式下的工作方式不同。 与使用通道0/1的一个位和 ADC A/B 的另一个位不同、似乎两个位都必须用来实现2位通道计数器。
    3. 通过启用配置寄存器中的 CID 位和 CE 位、客户应该能够使用模式 I 的2位通道计数器。 然后、每个帧开头的 CID 位的内容应该在00、01、10和11之间循环、以指示四个伪差分输入中的每一个。 必须使用单独的 SDOS 从每个 ADC 读取数据。

    此致、