This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40EVM:可通过 ads54j40evm 与 Xilinx 卡配合使用

Guru**** 2689845 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40EVM, DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/760365/ads54j40evm-can-ads54j40evm-work-with-xilinx-cards

器件型号:ADS54J40EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38RF82EVM

ads54j40evm 能否与 FPGA Virtex 6 ml605配合使用????!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Abdallah
    我们已收到您的问题。 我们的 ADC 专家将很快提供更详细的响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdallah、

    我们从未使用 JESD204B 器件 EVM 测试过 Virtex 6 ml605。 我建议您与 Xilinx 联系、以查看此平台是否 具有 JESD204B IP 内核。 如果我记得正确的话、我认为这个电路板上的收发器不支持这个标准、但是我并不是100%确定。 如果电路板确实支持该标准、则需要验证 ADC 所需的信号是否映射到 ml605上的 FMC 连接器。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    我已经动手操作了 Virtex-6 ML605和 ADS54j40EVM 以及另一个板:DAC38RF82EVM、它似乎支持 JESD204B IP 内核

    很抱歉回答很晚

    此致、

    Abdallah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdallah、

    我上周与 Xilinx 交谈、他们告诉我该电路板上有一个 Virtex 6器件、该器件从未支持 JESD204B。 它可能支持 JESD204或 JESD204A。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    在您上次答复之后,我一直感到困惑,从我在这里得到的内容到 Xilinx 网站,它向我显示 ML605支持 JESD204B:
    www.xilinx.com/.../jesd2014-reference-designs.html 以及这方面的内容。

    我希望您能尽快向我澄清、谢谢

    此致、
    Abdallah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdallah、

    这是 Xilinx 的最新动态:

    "我相信、在2013年、在我们的 ISE 软件的最后几天、就在 Virtex 6器件上使用了 JESD204B 版本(如 ML605上所示)。

     

    这不再受支持、Vivado 从未支持 Virtex 6器件。

     

    我希望更新我们的网页、以删除对这一点的提及"。

     

    此致、

     

    Jim