This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:AINCOM 可用于公共接地?

Guru**** 2546380 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772302/ads124s08-aincom-can-be-used-for-common-ground

器件型号:ADS124S08

你(们)好

客户希望在单端使用 ADS124S08、并使用 AINCOM 作为连接的公共接地端。

实际上、它们的输入(电压/电流)总共可以是8通道、并且它们使用 AINCOM 作为公共接地。 这没问题吗?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Noriyuki-San、

    您的附件未通过。

    使用 AINCOM (或实际上任何其他模拟输入)作为其他8个单端测量的公共接地连接是没问题的。
    在使用单极模拟电源时、您唯一需要考虑的是、为了满足 ADS124S08的输入电压范围要求、在这种用例中、您必须绕过内部 PGA。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joachim、

    谢谢!

    我谨记、在使用单极模拟电源时、我们需要绕过 PGA。

    双极模拟电源的情况如何? 我们仍然需要绕过 PGA?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joachim、

    这是我想向您展示的附件。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您来到 Noriyuki-San。

    使用双极电源时、通常可以启用 PGA 来测量单端/接地基准信号。
    如果您希望在启用 PGA 的情况下使用增益= 1、则只需 AVSS =-0.15V 即可测量单端信号、其中公共负模拟输入连接到 GND = 0V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joachim

    请允许我确认、以防万一。

    如果存在伪差分、如所连接的左下角、是否可以使用 PGA?

    此致、

    大章之雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Noriyuki-San、

    是的、启用 PGA 后、这是一个绝对正确的用例。

    但请注意、为了满足 PGA 的输入电压要求、AINP 上的绝对电压不应降至 GND 或一直达到 AVDD。
    例如、如果 PGA 启用且增益= 1、则 AINP 上的绝对电压限制为 AVSS + 0.15V 和 AVDD - 0.15V。
    当 AINN 连接到2.5V 时、可以测量的 AINP 和 AINN 之间的差分电压为+/-2.35V。

    此致、