This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:SYSREF 引脚至 LMFC 复位延迟

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, DAC39J84, DAC37J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773473/dac37j84-sysref-pin-to-lmfc-reset-latency

器件型号:DAC37J84
主题中讨论的其他器件:DAC38J84DAC39J84

我在 DAC39J84数据表中找到了"SYSREF 引脚至 LMFC 复位延迟"参数、但无法找到 DAC37J84/DAC38J84的参数。 这些 DAC 是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Art:

    我们将仔细研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    所有器件都是相同的。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    感谢您的回答。 我认为最好在数据表中提及它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    同意。 我将添加到下一个版本。

    此致、

    Jim