This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:VDC 推荐规格

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771, DAC8771EVM, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762322/dac8771-vdc-recommended-spec

器件型号:DAC8771
主题中讨论的其他器件: 、DAC8760

团队、  

我的客户对12-36处 PVDD/AVDD 与 DAC8771 GND 有疑问:

我希望使用来自变压器的非稳压电源、该变压器应在正常运行期间提供13-16 VDC。 我的担心是、在我们的设备运行期间、启动其他设备可能会暂时将该电源电压降低至低于12 VDC (欠压)的某个值。 我正在检查当我降低 DAC8771EVM 的直流电源输入时会发生什么情况。 当我输出20mA 至250欧姆时、我看到输出或+5 DVDD 没有变化、直到我低于7VDC。 我在15-20秒后将输入电源值返回到13VDC、并观察到输出或与 DAC8771的通信没有问题。

现在、如果可以节省我在使用前必须调节电源的时间、我想使用 DAC8771。 如果我必须对电源进行预调节、成本较低的 DAC8760会更有意义。 您能否让负责 DAC8771的人员对此进行权衡。

我们器件负载的最大预期值为500欧姆。 我的问题不是在事件期间输出是否完全符合规格。 我只是不希望我们的器件在每次灯光闪烁超过眼睛闪烁时都损坏或使模拟输出复位。   

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    我的同事将于星期一返回给您。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    器件不会因输入电源电压降低而损坏。 器件复位取决于电源压降的低程度以及在为其他器件供电时的持续时间。 在远低于7V 输入之前、我不会期望复位。 如果电源压降较短、DAC8771的本地旁路电容应有助于保持器件的输入电压。

    因此、我不理解选择 DAC8771和 DAC8760的原因。 在输入电压降低的情况下、两个器件在某个点都会出现相同的复位问题。 您能让他们澄清他们在这些器件之间进行选择的理由吗?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    讨论这个问题。 关闭螺纹。

    谢谢、
    Garrett