This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832EVM:GUI 错误和频率转换

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832EVM, AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773296/afe5832evm-gui-error-and-frequency-shifting

器件型号:AFE5832EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAFE5832

尊敬的支持团队:

我的客户正在使用我们的 AFE5832EVM、并且面临5MHz 正弦输入(输入0)和 GUI FFT 上的6.4MHz 之间的频率转换。

你有什么解释吗?

1-当他启动 GUI 时,会出现以下错误:

2 -在输入0上应用5MHz 正弦、FFT 结果如下:

  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TISL、

    你过得怎么样?
    感谢您帮助客户使用 AFE5832EVM 和 TSW1400EVM。
    也感谢您提供了许多图。 我将研究客户的问题
    我会在两天内回复。

    再次感谢你。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TISL、

    你过得怎么样?
    我向我们的团队经理提出了第一个问题。
    请尝试一下、并告知我们它是否也与其他问题相关:
    ===================
    关于 GUI 错误:

    此 LabVIEW 错误出现在某些最新的操作系统中。 这与 HSDC Pro 有关。 GUI 正在尝试访问 HSDC Pro 的“hSDC_Version.dll”文件,如果无法找到该文件,则会出现此错误。

    请从“C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro”复制‘HSDC_Version.dll 文件
    更改为“C:\Program Files\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro”
    ===================

    谢谢、
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TISL、

    你过得怎么样?
    看起来客户尚未运行 LMK、对吧?
    您能否帮助客户运行以下简单验证?
    1) 1)请将连接器 J42的两根跳线移至"XTAL-SE"侧
    (即靠近 Y1 OSC 的位置)。
    Y1板载 OSC 是40MHz 晶体时钟(AFE5832输入时钟引脚的外部时钟)。
    2) 2)另请将跳线连接到 J41。

    然后、在本例中、请再次尝试运行您的 TSW1400 GUI。
    希望您可以看到正确的输出波形(到通道1)
    来自信号发生器。

    谢谢!

    此致、