This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:一个 SE 通道上的最大数据输出速率

Guru**** 2769825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762782/ads1256-maximum-data-output-rate-on-one-se-channel

器件型号:ADS1256

您好!

我想知道、当我仅使用一个单端通道、例如 AIN0时、最大采样率是多少?

数据表显示最大值 速度为30kSPS。 最大值 使用全部8个通道时的速度、或者是否可以为一个 SE 通道获得30kSPS?

此时、我将使用以下三个命令来获取数据。 SYNC、WAKEUP 和 RDATA。 但是、在发出 SYNC 命令后、DRDY 会变为高电平0、21ms、我必须等待它下降。

是否可以加快速度?

希望有人能够提前提供帮助和感谢。

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    连续采样单通道(不进行多路复用或同步)可提供30kSPS 的最大数据速率(假设时钟为7.68MHz)。 如果您需要多路复用器或启动/停止转换过程、则内部数字滤波器将复位、并且第一个转换结果将延迟以使数字滤波器稳定(@ 30kSPS、 您将注意到、第一个转换结果出现在大约5个转换周期之后-这是对数据执行移动平均值的 SINC5滤波器)。

    您可以更改外部时钟频率、以使 ADC 运行速度加快一点。 最大时钟速率为10MHz、因此您可能获得30kSPS *(10/7.68)= 39.06kSPS 的连续数据速率。

    有关滤波器趋稳的更多信息、请查看 :e2e.ti.com/.../delta-sigma-adc-digital-filter-types-sinc-filters
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的快速回复、这对我有很大帮助。

    此致、

    Felix