This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:低功耗

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771678/ads8866-low-power

器件型号:ADS8866

下午好…

我想以超低功耗运行此器件(即利用50nA 的数据表规格)。。。。 我的 Vref 为2.5V,DVDD/AVDD 为3.3V……如果我关闭2.5V 电源但仍有3.3V 电源供电,我将能够获得50nA 的低电流?

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    在这些特定条件下、我们没有数据。 当 DVDD/AVDD 仍为3.3V 时,是否可以选择将 VREF=2.5V 以满足50nA 的条件?

    此外、当 AVDD=DVDD=3.3V 且 Vref=0V 时、您需要确保输入引脚 AINP 介于+/-0.3V 之间、否则您将超过-0.3V <AINP<VREF+0.3V, which could damage the device. 的绝对最大规格

    如果您可以确认当 Vref=0V 时输入为0V、那么我可以在实验中测试一个器件、看看是否有任何泄漏路径会使电流增加到超过50nA 数据表规格的电流。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Keith。。。
    是的,Vref 为源和基准引脚供电到 A/D,所以 AINP 应该是 GND....

    谢谢
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith…
    请将我发布在您的低功耗测试上...

    谢谢
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我将在2019年2月15日星期五之前向您提供最新信息(希望提供一些结论性数据)。

    此致、
    Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我能够修改 EVM 板并获取一些测量数据。 在所有情况下、移除 Vref 输入时、AVDD 上的电流都不会增加。 我在 Vref 引脚悬空且 Vref 引脚接地的情况下实现了这一点。

    尝试测量此电流时会产生一些噪声、但初始结果看起来很有希望。 请注意、这不是 TI 在这些条件下可以保证的规范。

    此致、
    Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Keith。。。。
    这听起来很有希望…

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keith…
    如果我对这个部件还有一个问题...温度规格显示最大85°C ...这是结温,对吧? 也就是说、如果我想在125C 的环境中运行、但可以保证我可以保持85C 的结温、我应该能够这样做?

    谢谢
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    由于该器件的功耗非常低、因此环境温度和结温几乎相等、因此我们只需指定环境额定值。

    在大多数情况下、环境将是电路板上器件的实际外壳温度、这可能与整个系统的环境空气温度有很大不同。

    我们不能建议超过85C、但如果部件和 PCB 位于外壳内、并且外部环境空气温度在短时间内波动高于85C、则部件的温度可能不会出现极端情况、而是更多平均值。 只要器件的最高外壳温度不超过85°C、您就会处于建议的工作温度范围内。

    此致、
    Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了...

    谢谢 Keith。。。

    您可以关闭此案例

    Steve