This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06在某种情况下的无噪声分辨率

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762915/ads124s06-ads124s06-noise-free-resolution-at-a-condition

器件型号:ADS124S06
主题中讨论的其他器件: ADS1248

尊敬的先生:

客户考虑使用 ADS124S06进行设计、该器件在以下条件下需要无噪声分辨率;

AVDD = 5.0V、AVSS = 0V

VREF =每个2.0V 和1.2V

数据速率 滤波器 全局斩波 PGA 增益 无噪声分辨率(位)
50SPS Sinc3. 禁用 128
64
LL 使能 128
64
60SPS Sinc3. 禁用 128

请问每个 VREF 上的每个无噪声分辨率是多少? 特别是60SPS/Sinc3/G=128条件优先级、需要知道它是16 NFB 的要求。

d/s 显示了 AVDD=3.3V 和 VREF=2.5V 时无噪声分辨率的表(即第25页的表2)、但是我们希望确认高于 AVDD 和 VREF 条件。  

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 更正了下表(希望填空单元格):

    数据速率 滤波器 全局斩波 PGA 增益 无噪声分辨率(位) AVDD AVSS
    VREF=2.0V Vref=1.2V
    50SPS Sinc3. 禁用 128 5.0V 0V
    64
    LL 使能 128
    64
    60SPS Sinc3. 禁用 128
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masa-San、

    使用2.5V 以外的 VREF 时、只需使用数据表中给出的公式(2)即可计算无噪声分辨率。
    以下是50SPS、SINC3、全局斩波禁用、增益= 128、VREF=2V 的计算示例:

    无噪声分辨率= ln ((2 x 2V)/128/0.53uVpp)/ln (2)= 15.8位

    uVrms 和 uVpp 中的输入参考噪声数通常不随电源和 VREF 发生太大变化、因此您可以使用表1、3、5和7中的数字来计算公式(2)中的 V_pp 噪声。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joachim、
    非常感谢您的快速响应。
    Masa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    我查看的是 ADS1248 d/s、发现从3V 到5V 的 AVDD 看起来会改善噪声 uVpp 和 NFB。

    例如、在 d/s 的表3到表6之间 、它显示了3V AVDD 时1.24uVpp/14.7位在80SPS/Gain128时改进了0.98uVpp/15位

    在我先前关于 ADS124S06的问题中、它是否通过将 AVDD 从3.3V 更改为5V 来改善 NFB?

    此致、

    Masa   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masa-San、

    当增大 AVDD 时、ADS124S06上的噪声也可能略有改善。 但由於两者的差别并不大,我不会担心。
    不同器件的噪声性能也略有不同。 这意味着、如果我们使用来自不同器件的数据、数据表中的数字也会有所不同。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joachim、
    我明白了。 非常感谢。 Masa