This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:GPIO 输出电流

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762345/ads1299-gpio-output-current

器件型号:ADS1299

四个数字 IO/GPIO 可以拉取和灌入的最大电流是多少? 其他数据点(各种 I/O 上的 V_O)是否有 GPIO 的特性数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barrett、

    感谢您发帖。

    看起来这是以前出现过的、我们没有提供此类数据(https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/330406/1151211)。 此规格仅用于指示如果您从 GPIO 引脚汲取+/- 500uA 电流、则我们可以保证相对于 DVDD 的最小/最大电压电平。 我不会期望驱动比测试条件中使用的500uA 大得多的电流。 如果需要更多电流、我建议对 GPIO 输出进行缓冲。

    此致、