This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8320:采用 APA363、AOL 零点形成

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762819/ads8320-with-apa363-aol-zero-formation

器件型号:ADS8320

您好、社区  

在所附文档的第33页上、 有两个相对于所产生的极点和零点的方程。 由于这会形成 LPF RC 滤波器、1/ReqC 使极点可以理解、但我不理解零点的来源。 我能否详细分析一下这个零点是如何形成的?

谢谢、

将会

e2e.ti.com/.../7384.4478.PA_2D00_001--Optimize_5F00_SAR_5F00_converter_5F00_design-REV-b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将、


    如果您具有纯容性负载、则会在运算放大器的输出阻抗和负载电容决定的频率下添加一个极点。 由于这通常是不稳定的、您可以添加一个外部电阻器、该电阻器会将零添加到负载。

    您可以这样认为:在没有补偿电阻器的情况下、当等效负载下降到0时、AOL 继续下降、因为频率升高。 但是、由于包含电阻器 Rflt、这会增加一个零点。 在频率范围内、等效负载会下降、但在频率范围内停止下降、并且电平会降至100Ω Ω 的 Rflt 电阻。

    本设计手册中有一个基本的说明:

    www.ti.com/.../tidu032c.pdf


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Joseph 的资源和解释、我真的很感激! 但我所希望的是传递函数的逐行推导、因为出于某种原因、我不能最终得到相同的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将、



    下面是 TI 高精度实验室的替代说明。 它位于运算放大器稳定性系列中、并讨论了隔离电阻器的使用。

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-5

    页面顶部有一个视频、但在下面、您可以单独找到幻灯片。 您只需在此处下载幻灯片:

    training.ti.com/.../1335 -稳定性5 - slides.pdf



    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是我的英雄! 谢谢!!!