This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4246:示例二进制文件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761764/ads4246-example-binary-file

器件型号:ADS4246

感谢您迄今的回答:-

我们将 使用 TSW1400从 ADS4246EVM 捕获2个通道、并以二进制格式(因为它将是1Gbyte)保存数据。

 

假设二进制文件中的样本交替、ch0、ch1、ch0、ch1等 是这样吗?

 

您是否有一个可用于测试的小型示例2通道二进制文件?

(我仍在等待获取评估板、因此我无法自己创建评估板。)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    我正在咨询我们的固件专家、了解如何订购二进制文件、并将查看我可以提供的示例。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、

    当捕获的数据保存为二进制文件时、二进制文件包含交错格式的所有通道的时域数据。 因此、在双通道器件中、数据将按如下方式对齐:

    CH1S1[LSB]、CH1S1[MSB]、CH2S1[LSB]、CH2S1[MSB]、CH1S2[LSB]、 CH1S2[MSB]、CH2S1[LSB]、CH2S1[MSB]…

    [通道-通道、S -样片]

    如果样本大小(ADC 分辨率)小于或等于16、则二进制文件将使用16位来表示样本。 如果样本大小大于16、则使用32位来表示样本数据。

    请参阅随附的 example.e2e.ti.com/.../ADS5295_5F00_14Bit_5F00_1W_5F00_2CH_5F00_ByteWise.zip 文件

    此致、

    Dan