This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256#39数字滤波器的奇怪脉冲响应

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256, DAC8532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773051/ads1256-weird-impulse-response-of-ads1256-s-digital-filter

器件型号:ADS1256
主题中讨论的其他器件: DAC8532

您好!

当我在30SPS 的连续模式下使用 ADS1256时、我的第一个转换结果应该出现在大约5个转换周期之后。

为了测试该行为、我在15000个采样后为 ADS1256提供了一个采样的脉冲。 脉冲来自 DAC8532。

结果有点令人困惑、因为脉冲响应已经出现在3个样本之后。 5个采样延迟在哪里?

我将响应与使用 Matlab 创建的原始脉冲信号进行了比较。

我希望您了解我的需求、有人可以帮助我解决这个问题。 )

非常感谢您的参与

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    ADS1256数字滤波器实现方案是一个与作为 SINC1滤波器的 SINC5滤波器串联的、具有可编程抽取功能。 在较低的抽取率(较高的数据速率)下、可以看到 SINC5稳定时间、但在较低的数据 RAT 下、SINC5 滤波器的稳定时间会被 SINC1滤波器较低的数据速率"屏蔽"。

    我以前没有看过脉冲响应、因为这种类型的(高频)信号通常会严重衰减。 但是、我建议您尝试应用阶跃输入、看看它是否与此 E2E 博客文章图2中的响应显示不对应: