This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:需要 DDC264EVM 上的 Spartan FPGA 源

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC232, DDC264
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761564/ddc264evm-need-source-for-spartan-fpga-on-ddc264evm

器件型号:DDC264EVM
主题中讨论的其他器件: DDC232DDC264

我们希望使用 DDC264EVM 卡对连接 到稍后构建的卡上的 DDC232的原型设计。

但我们需要访问 Spartan FPGA 上运行的 Verilog / VHDL 源代码。

是否可以提供源代码?

提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 DDC264EVM 卡。
    在您询问 Verilog / VHDL 源代码时
    它是否意味着 FPGA 固件?
    您刚才提到过、这是正确的吗?

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    是的、完全正确。  它是我们需要的 FPGA 固件。

    --乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    以下是 DDC264的旧 E2E 帖子链接、供您提问。
    请访问以下网站:
    e2e.ti.com/.../863766

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这将有所帮助。
    您能告诉我编译代码时使用的是 Xilinx ISE 软件的哪个版本吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    谢谢!
    您可以看到、Xilinx Spartan 已经有多年的历史了、
    您可能最好使用较旧版本的软件
    编译它会更好。

    谢谢!
    此致、