This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:菊花链和放大器之间的差异;级联模式?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773183/ads1299-difference-between-daisy-chain-cascade-mode

器件型号:ADS1299

大家好、

我计划使用3个 ADS1299 IC 来采集24通道 EEG 数据。 我在数据表中阅读了有关在级联模式和菊花链模式下使用多个 ADS1299器件的内容。

我在阅读数据表后了解到、级联模式类似于并行连接、菊花链类似串联。

我想一次从所有输入中捕获24通道数据。 哪种配置更适合我的应用?为什么? 在开始 PCB 设计之前、我想先确认一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    感谢您的发帖!

    您的理解是正确的、任何一种方式都很好、这主要取决于您希望如何与器件通信。

    如果您对使用多读回模式感兴趣、则菊花链将不起作用。 级联模式需要额外的 GPIO 引脚、以便 MCU 可以单独与器件通信。

    此帖子可能会有所帮助: e2e.ti.com/.../611270