This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:无法再连接 GUI 软件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762413/adc12dj3200evm-cannot-connect-the-gui-software-anymore

器件型号:ADC12DJ3200EVM

您好!

我有 ADC12DJ3200EVM Rev A 评估板、现在我已经使用它与 TSW14J57进行了相当长的一段时间。 我不确定发生了什么、但现在 GUI 软件不再连接到电路板。 我将电路板连接到5V 电源、电流限制设置为5安培、这是足够的。 我只收到一条 FTDI 设备未连接错误消息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我在卸载并重新安装后获得了该信息。 我安装了2014和2018 LabVIEW 运行时、但它仍然为我提供了这种功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够解决这个问题。 我首先从 NI 网站安装 LabVIEW 运行时、卸载了所有 NI 相关的驱动程序。 安装时,它会安装一种正确的方法,从 Windows 的系统菜单中卸载 NI 组件。 卸载完所有内容后、我为 ADC 软件执行了全新安装、它认识到还需要安装 LabVIEW 运行时。 我做到了这一点、它又开始工作了。

    只是一个建议。 当您卸载 ADC 相关软件时、它还应卸载任何 LabVIEW 运行时依赖项。 我浪费了两天的时间来尝试解决这个问题、因为没有发生这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sai
    感谢您关注您解决此问题的详细信息。
    我将与我们的软件团队分享与卸载 ADC GUI 软件和相关运行时相关性相关的问题。
    此致、
    Jim B