This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:如何使用 CC3220芯片连续采样来生成 SCL

Guru**** 2580495 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, ADS7142, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772819/ads7142-how-to-produce-scl-continuously-by-using-the-cc3220-chip-for-successive-sampling

器件型号:ADS7142
主题中讨论的其他部件:CC3220SFCC3200

我使用 CC3220SF 芯片和 ADS7142芯片, 并将3220的 I2C 和 ADS7142' I2C 连接在一起。 我需要使用 ADC 的连续采样模式、但 ADS7142的数据表显示它需要 MCU 为  ADS7142芯片提供连续 SCL;但 CC3220芯片如何生成连续 SCL 信号? 似乎没有提供此功能、我需要 ADS7142在连续模式下工作、您能给我一些帮助吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当您想以连续模式运行 ADC 时、我假设您是手动模式。 此模式允许您直接从器件请求采样数据并控制何时对输入进行采样。 在此模式下、器件需要连续时钟信号才能工作。
    如果您希望器件对数据进行连续采样并输出、那么您需要一个连续时钟信号。
    在自主模式下、该器件无需时钟信号即可对数据进行采样、但输出数据不可用。
    直到达到四个设定点之一(预警报、POST 警报、启动突发、停止突发)(取决于用户将器件编程到哪个设定点)。 这在您监控信号时很有用、并且仅在该信号超过阈值时才会有所关注。 但是、一旦从 ADC 请求该数据、就需要时钟信号。
    听起来好像您在使用 CC3200及其功能时遇到问题。
    我会将此帖子标记给相应的团队、并让他们对 CC3220做出响应

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cynthia、
    非常感谢! 问题是、我不知道如何使用 CC3220芯片产生连续的 SCL 时钟、所以我需要一些帮助来实现这一点、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小桥
    让我们将其保留在一个线程上。
    e2e.ti.com/.../2861045

    关闭此主题。

    此致、
    Vince