This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:射频振荡 DAC

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762250/dac161s997-rf-oscillating-dac

器件型号:DAC161S997

我们已将您的 DAC161S997RGH 设计为新的2线变送器系列、并且难以通过射频抗扰度测试。  具体而言、您的 DAC 在400MHz 至500MHz 的射频频率扫描下实现轨到轨振荡。  我们将在10V/m 条件下对其进行测试、它确实在3V/m 磁场强度下通过测试。  您能不能建议我们如何稳定此 DAC 以获得高于3V/m 的更好射频抗扰度?  我尝试了 Word 函数中的粘贴、但无法将 DAC 振荡器的电路片段粘贴到这里。  请给我发送电子邮件、我将向您发送电路。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    我将向您发送有关原理图的消息。

    我们已经完成了多个参考设计、这些设计已根据 IEC61000-4 RI 标准进行了测试、但遗憾的是、没有专门针对该器件进行测试。 我从未观察到您在 RI 测试中描述的振荡问题。 我在下面链接了一个分立式2线发送器设计、其中包含 RI 测试结果和一些无源组件、有助于防范此测试套件。 这可能是一个良好的起点。

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu299/tidu299.pdf

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    此外、您是否具有振荡行为的示波器捕获?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在论坛外进行讨论。 我要关闭线程。

    谢谢、
    Garrett