This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS54J60EVM

Guru**** 2982570 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773399/ads54j60evm-ads54j60evm

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J60、

你(们)好  

我真的很喜欢 ADS54J60、因为它的工作效果很好! 不过我有问题。 如果我离开5-10分钟、使用 HSDC Pro GUI 将变为"死"状态。  
如果我继续对数据进行分级、它将保持"活动"状态。 我一直能够使其正常工作、并且加载了 ADS54J60_LMF_8224.cfg 文件。

我还使用交付中包含的自动调整软件。 我能够根据提供的示例使用 CPP 应用程序来控制它。
但也会发生同样的情况-如果我离开、系统将停止。 据我所见、无法使用重新加载 ADS54J60_LMF_8224.cfg 文件
软件 我必须手动执行它。 (使用 Write_Registers_U32也不起作用!)

第一个问题是:"我的 ADS54J60EVM 是否存在问题?"

第二个 quertio:"如果不是-是否有从 SW 重新启动的方法"?

感谢任何评论! /Jan Wennström ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    为了避免我们的响应延迟、请使用此处打开的另一个线程:

    e2e.ti.com/.../773323

    我将继续并关闭该线程。

    此致、

    Dan