This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5562:ADS5562

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773200/ads5562-ads5562

器件型号:ADS5562

您好!

现在我们使用 ADS5562芯片采样信号、它将把 INP/INM 差分信号转换为数字数据。 我的问题是  

-Chip 分别 将 INP 和 INM 2模拟转换为2数字数据、然后将 INP 的数字数据- INM 的数字数据、然后将数字数据输出到外部的芯片?  

或芯片将"INP 模拟- INM 模拟"转换为单个信号、然后将单个模拟信号转换为数字数据、然后 将数字数据输出到芯片外部?  

-实际上、我无法理解数据表的图45、差分采样保持架构。  有 INP、INM、但我不知道在顶部和底部?上采样开关的工作原理、16位 ADC 的差分采样保持架构的接口在哪里?

此致、

肯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯特、您好!

    我们将详细了解您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特

    INP 和 INM 将进入器件内部的差分缓冲器、并成为 ADC 的单个输入。 图45中未显示这种情况。 对于该双输入、将只有一个数字流。

    在图45中、采样开关是采样保持电路。 当模拟输入进入时、这些开关通常是闭合的。 就在 ADC 准备好对数据进行采样之前、开关打开、保持最后一个电容器后的信号电压电平、以便为 ADC 提供更多的采样时间。 处理完样本后 、开关再次闭合 、允许电容器再次充电。

    此致、

    Jim