This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8571:重建滤波器建议

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773126/dac8571-reconstruction-filter-reccomendations

器件型号:DAC8571

据我了解、为了获得干净的模拟信号、需要将 DAC 输出到重建滤波器中。 我查看了数据表、但找不到关于重建滤波器设计的任何建议。

请就此提供任何帮助/指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    感谢您的查询。 精密 DAC 的输出滤波器设计未与 DAC 器件本身紧密耦合。 因此、数据表通常不包含具体示例。 滤波器本身的设计将取决于许多系统级要求。 还有其他工具可以帮助您更有效地进行设计。 我建议您浏览两个资源:

    介绍音频滤波器设计的电路指导手册: www.ti.com/.../sbaa322.pdf
    2.基于浏览器的滤波器设计工具: www.ti.com/.../webench-filters.html

    希望这能解答您的问题。 有关精密 DAC 的更多应用手册、请访问以下页面 :www.ti.com/.../analoguetechdoc_hh.tsp

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是非常有用的信息。 谢谢、我将学习这些资源。