This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:设置 DAC B 后双 DAC 模式立即崩溃-用户指南 CMODE3遵循指令(片上 PLL 时钟模式)

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762706/dac38rf80evm-dual-dac-mode-crashes-instantly-after-set-up-of-dac-b---user-s-guide-cmode3-instructions-followed-on-chip-pll-clock-mode

器件型号:DAC38RF80EVM

大家好、

按照《DAC38RF8xEVM 用户指南》中给出的 CMODE 3示例、尝试在双 DAC 模式下运行 DAC38RF80EVM 配置时遇到严重故障。

配置:

-DAC38RF80EVM (5V/1.5A)+ TSW14J56 (5V/3A)、

-PC 运行 Win 7、以美国英语设置语言、

Rohde & Schwarz SMA100A 以384MHz 的频率生成 CW 信号(请参阅 Clock_384M.png)、连接到 DAC38RF80EVM 上的 J4 SMA 连接器、

DAC38RF80EVM 的 DAC A 和 DAC B 输出连接到 SMA 分离器、该分离器在频谱分析模式下进入 R&S FSWP、

-所有硬件和软件配置都与 CMODE3用户指南中的说明完全相同(片上 PLL 时钟模式)。


从开始到步骤11 (在 CMODE3中,用户指南 PDF 的第12页),一切都可以,请按时间顺序参阅:

-GUI_QuickStart.png (GUI 设置)、

-HSDC.png (HSDC 设置)、

-HSDC_send_message.png (在单击"发送"后出现的消息、但根据此处有关 TI-support 的讨论、这似乎是正常的)、

-DAC_A.png (在 GUI 中设置 DAC A)、

-Single_DAC.png (在 FSWP 上看到输出、音调@ 2140.1MHz、如预期)。


此时一切正常、"PLL 失锁"指示器(在 GUI/Clocking 中)关闭、TSW 的功耗为1.79A、DAC EVM 的功耗为1.46A。

测试双路 DAC 模式时出现问题,如说明的步骤12所示:

根据说明设置 DAC B (请参阅 DAC_B.png)、

-单击"Update NCO"时、会出现第二个音调@ 1960.1 MHz (请参阅 Dual_dac.png)、但几秒钟后不再有输出、电源使用量分别降至1.46A 和0.82A、

-从这里开始、电路板无法按预期工作、PLL 的两个指示灯亮起(这意味着 PLL 处于锁定状态、请参阅 PLL_out_of _lock.png)、

-使其再次工作的唯一方法是重新启动整个进程。


实际上、我很困惑这个问题、因为我严格遵循了用户指南中的说明。 它在单 DAC 模式下工作也很奇怪、而不是在双 DAC 模式下工作(如果在任何配置中根本没有输出、这就不会令人惊讶)。 请注意、即使在更改配置和勾选/取消勾选 DAC EVM GUI 中可用的各种复选框时、我也会获得相同的结果(例如: "数字(DAC A)"中的"添加路径 AB 样本(相邻 DAC)"、不要求我们勾选、但在用户指南第12页的图11中勾选)。


我希望我已经提供了有关我的环境和配置的足够信息、并提前感谢您的帮助。


此致、

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    感谢您对问题的详尽解释。 我们的一位专家将很快与您交流。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo、

    您提到 DAC 使用了1.5A 电源。 当我在该模式下运行时、电源消耗1.55A 电流。 您是否尝试过具有较高电流额定值的电源? 如果仍有问题、请转至警报监控选项卡并单击"清除所有错误并读取"、然后向我发送屏幕截图。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    非常感谢您的快速回答。 我尝试了2A 电源、它工作正常!! 它实际上消耗的是1.5035A……

    我确信、它不会直接与所做的配置相关联、因为它具有奇怪的行为。 不管怎样,你只是帮助了我很多,我现在可以在我的测试中做得更进一步:)。

    虽然这不是一个复杂的解决方案,但这篇文章可能会帮助其他人解决同一个问题! 感谢 Jim 的讲解。

    此致、

    Hugo