This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DAC8775内部电源设计

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/759631/dac8775-dac8775-internal-power-supply-design

器件型号:DAC8775

你(们)好,先生

 我想使用 DAC8775 、但有疑问。 参考评估板。 我想 减小 PCB 面积、因此 我想知道 LP_X、LN_X、VPOS_IN_X、VNEG_IN_X:(A、B、C、D)。我可以将 A、B、C、D 连接到节点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    我的同事应该能够在这方面提供帮助、但请注意、在最近的假期中、回复将会延迟。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    您能否澄清您的问题-您是否仅尝试使用其中一个直流/直流转换器?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    未使用通道的 LP_X、LN_X、VPOS_IN_X 和 VNEG_IN_X 应保持未连接状态。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    我 想用于通道、但对于 LP_X、LN_X、VPOS_IN_X 和 VNEG_IN_X 的外部电源电路、我想使用1或2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    每个 LP 输出应连接到每个通道的直流/直流电感器。 如上所示、它们无法连接。 请参阅数据表的图135和图136。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将放置四个。 但其他我想1或2。  正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    我不知道你的意思是什么。 您能进一步解释吗?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    对此进行了任何更新?

    谢谢、
    Garrett