This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐具有串行 LVDS 输入的单通道 DAC

Guru**** 2815685 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770038/please-recommend-a-single-channel-dac-with-serial-lvds-input-s

主题中讨论的其他器件:AFE7225

您好!

在搜索具有串行 LVDS 输入的 DAC 时、我只能找到多通道器件(例如 AFE7225)

您能否推荐具有串行 LVDS 输入的单通道 DAC?  

谢谢、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Bob、

    您唯一关心的是它的单通道 LVDS 吗?
    所需的采样率、频率范围等是多少?

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Yusuf。  

    我们有一个具有两个备用 LVDS 输出的 FPGA 平台、我们需要创建一个单通道任意波形发生器。  

    因此、我正在为我们的平台寻找最佳匹配项、以便将精度和采样率完美结合。   该芯片的1K 价格应低于50美元。  

    以下是我们板的硬件规格链接: mindchasers.com/.../darsena-hw-spec

    谢谢、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    我将您的问题转交给了我们的 DAC 专家之一。 他应该能够给你一个很好的建议。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我们的高速产品系列中没有任何器件可满足您的要求。 请访问精密数据转换器论坛。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我们在具有 LVDS 接口的精密 DAC 中没有任何器件。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭此主题、因为似乎没有满足要求的解决方案。

    此致、
    Uttam