This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1241:数据表中 Vref 的值不清楚

Guru**** 2383600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1241, ADS124S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772733/ads1241-unclear-value-for-vref-in-the-datasheet

器件型号:ADS1241
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

你好!

我想使用分压器和 NTC 热敏电阻测量温度。 测量范围为0-5V、我使用电压基准芯片(5V 为 ADS、分压器供电、Vref+、Vref-设置为 GND)。

我将使用 PGA = 1、至于我理解的数据表范围、如果我想要进行满量程测量、我应该设置范围= 0。

我从第一行中了解到、Vref+和 Vref-之间的差值不能大于2.6V。 那么、我是否需要一个2.5V 稳压器来实现 Vref?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、图片未出现在消息中、我将介绍第一行。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    我建议使用稳压器、因为电阻分压器会使您的基准电压受到电阻分压器电路不必要的热噪声的影响。 保持基准电压尽可能干净有助于确保准确的输出数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    ADS1241是一款较旧的器件、因此如果您想提高性能、可以查看 ADS124S08。  ADS124S08具有许多其他选项和数据速率设置、还包括内部基准和内部振荡器。  使用 ADS124S08、您还可以施加等于电源的基准电压、其中正满量程范围等于基准电压、因此更容易进行单端测量。  此器件可能更适合您的应用、并且提供了 EVM。  EVM 用户指南中提供了一个电压激励热敏电阻测量示例。  ADS124S08还包括电流 DAC (IDAC)、该 DAC 还允许进行电流激励以进行测量。

    对于 ADS1241、如果您使用 ACR 寄存器中的范围1设置、则可以应用5V 基准输入。  使用范围1的设置将分频并将满量程范围减少至 Vref 的1/2。  最后、对于范围0处的2.5V Vref、满量程范围将与范围1处的5V Vref 相同。  优点是除了您计划的之外、您还无需2.5V 基准源。

    您的问题将是您无法直接测量0至5V、因为满量程范围为+/-2.5V。  因此、您测量的电压必须保持在您希望测量的温度范围的输入范围内。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander & Bob、

    非常感谢您的回答、我将对此进行探讨。

    祝你度过美好的一天!

    Anthony