This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7565:绝对最大额定值

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773111/dac7565-absolute-maximum-ratings

器件型号:DAC7565
关于数据表第2页「绝对最大额定值」
「VDD」为–0.3至+VDD + 0.3 μ A、但 VDD 是指哪个 AVDD 或 IOVDD?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您指出数据表中的拼写错误。 请在下面找到正确的信息:

    数字输入电压至 GND:-0.3V 至(IOVDD+0.3V)
    VOUT 至 GND:-0.3V 至(AVDD+0.3V)
    VREF 至 GND:-0.3V 至(AVDD+0.3V)

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师