This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7820:USP 至 SPI

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7820, AMC7832, AMC7834, AMC7836, AMC7832EVM, AMC7834EVM, AMC7836EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772321/amc7820-usp-to-spi

器件型号:AMC7820
主题中讨论的其他器件: AMC7832AMC7812AMC7834AMC7836AMC7832EVMAMC7834EVMAMC7836EVMUSB2ANY

你好。
我尝试在项目中使用 AMC78xx 芯片。 我可以使用哪种 USP 转 SPI 适配器来控制 AMC78xx?  
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konstantin、

    我们没有适用于 AMC7820的评估工具、但我们有适用于 AMC7812、AMC7832、AMC7834和 AMC7836的评估工具。
    AMC7812EVM
    AMC7832EVM
    AMC7834EVM
    AMC7836EVM

    他们的许多简单 USB 转 SPI 工具、例如 Aardvark (www.totalphase.com/.../)、USB2ANY (www.ti.com/.../USB2ANY)和 NI USB-8451 (www.ni.com/.../model.usb-8451.html)。 遗憾的是、TI 没有适用于此器件的软件实用程序。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Paul。
    我项目中的所有其他 SPI 器件都是 Microchip 芯片。 我使用 MCP2210 USP 转 SPI。 它适用于基于字节的 SPI 器件。 但据我所知、AMC78xx 需要字(16位) SPI 流量。 我将看到您发送给我的链接。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB2ANY 看起来不错。 TI 是否为 USB2ANY 提供 Windows API?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konstantin、

    USB2ANY 用于器件评估、因此我们没有太多的 API 类型资源。 我们提供 USB2ANY 软件资源管理器(www.ti.com/.../USB2ANY )、您可以使用它来生成 SPI 命令。 我查看了 MCP2210、它似乎可以支持更大的命令、因此使用它也不会出现问题。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Paul。 您告诉我的另一个总线驱动程序是 Aardvark I2C/SPI 主机适配器、它具有用于 Windows x64的完全控制 API。 我要试一下。