This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找适用于48 x 48热电堆阵列-IR 图像传感器的 ADC

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772960/looking-for-an-adc-for-48-x-48-thermopile-array--ir-image-sensor

您好!

我需要将我的红外图像传感器(48 x 48像素)模拟输出转换为数字...我刚刚了解了 LMP93601-16位 ADC、但由于 最大 ODR 为1.3KSPS、它仅支持16 x 16像素。 在我们的案例中、对于6fps 时的48 x 48像素、我们需要最低14KSPS 的 ODR。。。我的红外图像传感器在5V 下工作、输出为单端。。。。。如果您有任何解决方案、请建议您。。。

谢谢、

Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Muthu

    我认为我们没有可以超过16x16像素的 AFE