This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:数据表中的 DIDD AIDD AIS 是什么

Guru**** 2512055 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771785/dac8760-what-is-didd-aidd-aiss-in-datasheet

器件型号:DAC8760

我想估算 DAC8760在满载时的电流消耗。

但  数据表中没有对 DIDD AIDD 和 AIS 的清晰描述。

我不确定如何或是否已经计算下表中的 didd AIDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    这些分别是 AVDD、AVSS 和 DVDD 的电流要求。 该器件的内部电路需要一些电流。 要估算总电流、只需将这些电流与回路电流(20mA)相加即可。 例如、在电流模式下、3mA+0.6mA+1mA+20mA = 24.6mA。 如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计有一个案例:

    AVDD 和 AVSS 为+/-15V  DVDD 从外部稳压器为+5V

    规格。 模拟输出的最大值为+/-10V 输出和24mA 电流输出。

    在电流模式下:

    在较差的情况下,总功率为+15V*24mA+|-15V|*2.6mA+5V*1mA+15V*3mA=总功率

    1.在总功耗计算中是否必须添加 AVSS*AIS?

    2.当最大电流输出(24mA)时、最坏情况下的电压为15V?

    3.该公式是否适用于电流模式?

    在电压模式下:

    +15V*4.6A+|-15V|*2.6mA+5V*1mA=总功率

    1.电压模式的公式是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、  

    对于电流模式:

    1.是的、功耗中应包含 AIS。

    2.我不确定我是否理解最坏情况下电压的含义。 您能澄清一下吗?

    3、是的、总功率耗散是正确的。 在这些 AO 设计中、我们通常只关注片上功率耗散。 您可以从上面的公式中减去 Iout^2*Rload。

    对于电压模式:

    这将估算片上功率耗散。 负载上会有一些功耗、即 Vout^2/Rload。 同样、由于负载功耗是远程发生的、因此需要考虑片上功耗。 Vout 的短路电流为~30mA。 因此、最坏情况下的总功耗大约为15V*(30mA+4.6mA+2.6mA)+5V*1mA。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

     

    2.

    我对处于电流模式时由哪个电源轨或哪个电压提供 Iout 电流感到困惑。

    例如。

    如果来自 AVDD 15V 电源轨的 Iout 电流、则必须至少在15V 直流/直流转换器至 DAC 之间提供15V*24mA=360mW、以实现最大电流输出

    DAC8760的最大 电压输出为11V、甚至可以为 AVDD 提供15V 电压、因此我必须至少提供11V*24mA =264mW、15V=17.6mA、用于 DAC8760电流输出的15V 稳压器  

     11V*24mA =264mW  将是较差的情况或 15V*24mA=360mW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    11V 的最大电压输出仅适用于 VOUT、但您的问题似乎是有关 IOUT 的。 电流输出的电压可接近 AVDD、从而驱动流经负载的电流。 基本上、该器件会在 AVDD 和驱动负载所需的电压之间降低"额外"电压。 因此、如果 AVDD=15V、功耗将为15V*24mA=360mW。

    这能回答您的问题吗?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢。