This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3161:DAC3161 SPI 通信问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761520/dac3161-dac3161-spi-communication-problems

器件型号:DAC3161

我们使用的是 DAC3161、我们在 SPI 通信中遇到了一些奇怪的问题、需要一些帮助。 主要现象是:主机作为 SPI 主器件、通过 SPI 接口读取和写入其内部寄存器、DAC 芯片不响应。 例如、写入寄存器并读取寄存器值。 DAC 没有响应。 我们使用示波器检查 SPI 时序、它似乎符合规格要求、但没有 DAC 响应。 SPI 读取没有 DAC 响应,因此,我们不知道先前的写入是否正确。

提前感谢您的建议。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RMTech、您好!

    我们将查看您的查询、并将很快与您联系。

    您可以共享的任何波形(SCLK、DEN 和 SDIO)或时序信息都将非常有用。


    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Dan:

    解决的问题。 硬件工程师提供的解决方案:

     VHDL 语言在一个循环中、这不同于我们使用的 Verilog。 但编译器没有发出警告...

    谢谢。

    客户经理