This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7043:需要澄清 ADS7043数据转换时间

Guru**** 2813815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772121/ads7043-ads7043-data-conversion-time-clarification-required

器件型号:ADS7043

您好!  

 根据 DS7043数据表、图1时序图提到 Tconv (转换时间)为 12.5×tSCLK + Tsu_CSCK。  

例如:在我的设计中,如果我使用100KHz 作为 SCLK,那么12.5*10us+15ns = 125.15us

转换数据 SPI 应在 ~13个时钟后的125.15us T.e 之后可用。  

但在图中、在转换时间内、样本数据被称为 N。  

请确认 tconv 时间内的可用数据是采样 N-1的数据、或者在芯片选择变为低电平后的2个周期内、采样 N 的数据有效。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在图1图像中、请注意、转换周期由转换周期和采集周期组成。

    让我们以样本 N+1作为参考,CS 低电平期间的时钟数据是转换周期结束时采集的数据。采集时间可以是您允许的时间, 但必须至少为200ns。

    总的来说、当 CS 变为低电平时、数据时钟输出 是刚刚采样的数据、无周期延迟。

    此致、Cynthia