This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:如果启用了负电荷泵、则 ADS131A04会受到限制

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772580/ads131a04-ads131a04-limits-if-the-negative-charge-pump-enabled

器件型号:ADS131A04

大家好、在数据表中 有一个短语:

启用负电荷泵时、最小 ADC 绝对输入电压范围为–1.5V。 最大模拟电源限值(AVDD–AVSS)限制为最大值3.6V。 超过此限值可能会对器件造成永久损坏。

您谈论的是什么限制:大约-1.5V 或3.6V  或两者都是?  如果输入电压为-2V 会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    kost、


    在您引述的段落中、限制是针对最大模拟电源。 超过3.6V 可能会导致器件损坏。 这也列在数据表第7页的绝对最大额定值表中供您参考。

    作为您帖子的后续评论、我想指出、模拟输入建议范围(电荷泵打开时)为 AVSS-1.5V。 这可以在第8页的"建议运行条件"表中找到。 但是、第7页的绝对最大额定值为 AVSS-1.65V。 模拟输入为 AVSS-2V 可能会损坏器件。


    吴约瑟