This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7950:范围2情况下的增益误差最小值/最大值

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761310/ads7950-min-max-value-for-gain-error-in-range-2-case

器件型号:ADS7950

您好!

我想知道  ADS795x (12位)范围2情况下的"增益误差"的最小/最大值。
数据表仅定义范围1的最小/最大值。 范围2仅具有典型值。
这些值是否可用?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我们将查看您的查询、并将很快做出响应。 此致、Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    性能类似于范围1性能、但如果数据表中没有值、我们无法为此规格提供最小值或最大值。
    此致、Cynthia