This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:需要 ADS131E08 EVM-PDK LabVIEW 源代码

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS131E08EVM-PDK, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772718/ads131e08evm-pdk-need-ads131e08-evm-pdk-labview-source-code

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS131E08ADS1298ECGFE-PDK

您好!

我们需要 ADS131E08 EVM-PDK LabVIEW 软件的源代码、因为我们要监控连续数据。
您能在哪里帮助我们吗?

此致、

Tejaswini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tejaswini、


    我相信、如果您下载了 EVM GUI、您还下载了源代码。 它应在您的计算机中下载到以下位置:

    C:\Program Files (x86)\ADS131E08EVM\

    在文件夹中搜索、您应该能够找到用于 GUI 的.vi 文件。

    老实说、我不确定这对您有多大帮助。 ADS131E08EVM-PDK 不是设计为开发平台。 我将向您介绍有关 ADS1298ECGFE-PDK 的文章、其中介绍了您在使用此 EVM 时遇到的一些类似问题:

    e2e.ti.com/.../2689347

    请注意、我们确实提供了源代码、但它不是我们支持的内容。



    吴约瑟